This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:AS 15和5V 双路输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999908/tps7a78-as-15-and-5v-dual-output

器件型号:TPS7A78

大家好、团队、  

我能否将 LDO_IN 电压设置为15V 并用作中间电源 、将5V 用作低压输出?
我的目标是使用该器件作为栅极驱动器的电源。 因此、我需要为 FET 提供15V 电压和5V 逻辑电平电压。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中指出、您无法使用 LDO_IN 电压。  请参阅第7.3.4节中的注释。  如果您需要将此引脚用作电压轨、我可能在咨询 IC 设计人员后有权解决方案、但我需要在 EVM 上进行测试。  无论您是否可以使用 LDO_IN、如果 LDO_OUT 设置为5V、则将其设置为5.6V 典型值(请参阅下面的数据表快照)。

    首选方法是在 SCIN 之外添加另一个稳压器、并将 SCIN 向下转换为15V。  请参阅图19和20以了解 SCIN 波形、从而了解电压、尤其是在导通期间。  您可能需要根据 LDO_OUT 的 PG 特性关闭 SCIN 的稳压器、以便 SCIN 是干净的电源轨。  您将需要针对额外的电流相应地调整 CS 电容器和 RS 电阻器的大小。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Stephen、  

    感谢您的快速反馈。 我可以从该引脚拉出多少电流? 如果16V 对我有效、我是否还可以直接从 SCIN 消耗电流?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    您可以直接从 SCIN 拉取电流。  设计 CS 和 RS 组件时、必须考虑 SCIN 的电流。  该器件的开关级将来自 LDO_OUT 的电流除以4倍、然后返回到 TPS7A78的输入端。  不会对从 SCIN 获取的电流进行分频。  

    谢谢、

    斯蒂芬