This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:当 Vin=0时、反向电流阻断

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000554/tps22916-reverse-current-blocking-when-vin-0

器件型号:TPS22916

您好!

我正在使用 TPS22916RMB FP PSpice 模型、并注意到当 Vin=0时、反向电流阻断似乎不起作用。 下面是一个简单的测试:

根据数据表、"VIN 反向泄漏电流"为300nA、但仿真显示为46A。

这是芯片的实际行为吗?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这不是器件的实际行为。 我认为这可能是 PSPICE 模型或此处的仿真设置的一些赝像。  我将研究这个 PSPICE 问题、但现在、我能够通过输出上的上升电压和3V 的输入来确认 RCB 行为。 我认为这可能是边沿情况事件、因为当仿真开始且 VIN=0时、t=0处有电压。

    在器件中、器件 RCB 始终开启。 这意味着、如果 VIN 或 VOUT 电源轨上存在可接受的电压、则为 RCB 模块供电并防止电流回流。  

    如果需要、请使用 TPS22916EVM 进行任何测量。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas、这非常有帮助!