This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:VOUT 无电压或电压降低。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998228/lm27761-no-or-reduced-voltage-at-vout

器件型号:LM27761

尊敬的先生/女士:

我使用 LM27761为辐射检测器供电。 探测器需要+5V 和-5V 输入、靠近探测器上的 GND 和 VOUT。

我面临的问题是  -5V 电源随机故障导致 LM27761永久损坏。  还降低了负电压功率、恰好等于-1.8V。

我的电路原理图:

探测器接口:

LM27761的布局:

此致、

标记

编辑:更改错误的原理图:探测器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我有几个问题要澄清这种情况:

    1.您制作了多少个原型板? 电路板上器件的故障率是多少? 器件在启动时是否立即损坏、或者在损坏发生之前需要一段时间?

    2.您能否发送输入电压、输出电压、飞跨电容器上的电压和 IOUT 的示波器波形图?

    3.施加到器件上的电源来自电路板本身还是来自工作台电源?

    4、器件的输出负载电流是多少?

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的发帖。

    我制作了大约10块电路板。 故障率约为4/10。  如果  连接器件发生轻微错误损坏、则电路板最初和之后都能正常工作。

    我现在还没有示波器设备、但我将尝试获取图。

    电源来自板载稳压器。 我在这里连接了电压稳压器电路:

    最小值和最大值  所需的输出负载电流为: -15mA (最小值) +17mA (最大值)。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    示波器图对于调试此问题至关重要。  
    首先、请在器件正常工作时获取稳态图。
    其次、如果您可以在连接器"处理不当"时进行绘图、以查看是否发生过压。

    请 拍摄电路板和连接器的图片?  
    您能不能澄清连接器操作不当意味着什么?  

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    请在下面找到所需的图表:

    稳态(器件正常工作)下的曲线图:

    normal operation

    CH1 = Vin、CH2 = Vout、 CH3 = CPOUT

    2.器件故障后的图解:

    device failure

    CH1 = Vin、 CH2 = Vout、 CH3 = CPOUT

    以下是电路板和连接器的图片:

    连接器:

    Connectors PCB:JST Connector 传感器: Sensor Connector

    探头:

    Probe

    打开电源期间连接松动/部分连接/连接导致故障。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    Davor 让我知道、在他外出时、他会帮助我完成这个主题。

    感谢您提供波形和照片。  我有一些意见和问题:

    由于电荷泵的输出阻抗(以及 LM27761内部 LDO 上的压降)、任何电荷泵(如 LM27761)都无法提供-5.00Vout 和5.00Vin。  输出电压将低于输入电压、这通常适用于应用。

    在第一个波形中、您是否知道输出电压为什么返回0V、然后在大约2秒后重新启动?  我假设有一些东西在切换-5V_ENA 网络、但您应该确保情况是这样的。

    您是否曾尝试在其他电路板或 EVM 上操作损坏的 IC?  更换损坏的器件是否会使该电路板再次工作?  这将确认 IC 已永久损坏。

    +5V 和+5V_MOD 网络之间有什么电路?

    由于故障仅在更换电缆后发生、我认为这可能会通过电缆电感在 IC 引脚上引发 ESD 或过大电压。  在调整电缆时、您是否在+5V 和-5V_MOD 网络上查找过压/欠压?