This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:VSYS 仅由电池供电。 是否可以将其设置为高于 VBAT?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000705/bq25792-vsys-when-powered-only-by-battery-is-it-possible-to-set-it-up-higher-than-vbat

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25611D

大家好、感谢您提前回复!

我正在设计一个需要24小时连接的器件 它将每天提供几个小时的供电、而另一个时间则必须依靠电池。

输入电压约为12V - 14V、供电设备需要约5V 的电压。 我正在对您的 IC 进行实验、但我发现很难理解降压-升压转换器(以及通常整个电源轨的工作方式)。 我已经阅读了数据表、但我发现它一点也不清楚...

我想使用单节锂聚合物电池为其供电、以最大程度地减少充电不均匀问题、因为电池必须至少持续一两年。

请帮助我了解 VSYSMIN 上的设置如何影响输出。 正如我在其他论坛帖子上看到的、这是 VSYS 线路的最小输出电压:如果我更改其值、它会正确地更改 VSYS 电压、但一旦我断开 VBUS、VSYS 电压就会下降到电池电平。 当器件仅由电池供电时、也可以将其升压? 我不介意它在充电时是否比 VSYSMIN 设置高出几百毫伏、但我需要将其保持在5V 左右。

是否可以仅使用单节电池使用此器件? 我已经了解过 OTG、但我认为它在 VBUS 线上没有电压时可以在 VBUS 线上工作、对吗?

如果无法做到、您可以告诉我 TI 的 IC 是否满足我在其产品系列中的需求?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    当输入电源被施加到 VBUS 时、TI 充电器的 NVDC 电源路径拓扑设置了 V (SYS)= MINSYS 或 V (BAT)+几个100mV 中的较高者。  当 VBUS 上没有电源时,V (SYS)=V (BAT)-I (SYS)*RDSon-batfet。  在 OTG/反向模式下、转换器以反向方式工作、并在 VBUS 上提供稳定的电压。  对于单节锂聚合物电池应用、您将需要一个充电器、后跟一个提供5V 电压的升压转换器。  如果您可以提供有关电源要求的更多信息、我可以推荐最佳的充电器和升压转换器。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 器件是一个微控制器(3.3V)+一个 simcom 蜂窝模块(3.4V - 4.2V)。  目前、我的设计包含一个降压稳压器、可将 VSYS 输出转换为4V 和3.3V。 问题是器件的输入非常接近稳压器输入电压、并在电池充电时与之重叠、因此我选择了更高的输入电压并对其进行调节。

    当蜂窝式模块正在发射时、所需的电流将大幅波动(当器件在发射时空闲至2A 时、为0、1A、但由几个电容器平展平)。 最重要的限制之一是器件的体积、因此组件越小越好。 我正在寻找一种内置全部功能的一体式解决方案、该解决方案可以通过宽电压(12V 正常、12V-24V 是最佳电压)为电池充电、并输出在整个充电周期和无输入电压时保持不变的稳定电压(4V)。

    我之所以选择 bq25792、是因为我可以限制 VBUS 输入电流(我的客户有一些用例、在这些用例中、他需要将输入电流限制在最大值0、4A) 我可以从 I2C 寄存器中检索到很多信息、这些信息可以读取电池状态和各种电压。

    使用最少组件的完全集成解决方案将是最佳选择!

    谢谢

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    再说一遍、我们的 NVDC 充电器都没有一个设计为在整个电池充电周期内在 SYS 上输出恒定电压、并且在没有施加输入电压时绝对不会输出恒定电压。

    对于12-24V 输入和小尺寸、BQ25792是最佳选择。  仅对于12V 输入、BQ25611D 是另一种选择、但它不允许比 VBATREG 更高的 MINSYS。   https://www.ti.com/product/TPS61253A 之类的升压转换器 在传输时可能适用于您的2A 瞬态。

    此致、
    Jeff