This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27533:UCC27533的 IN+、IN-连接问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000701/ucc27533-in-in--connection-question-of-ucc27533

器件型号:UCC27533

您好、TI 专家。

我对 UCC27533的 IN+引脚和 IN-引脚有疑问。

我能否将 IN+引脚连接到 GATE 并将 IN-引脚连接到 GND?

请检查。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    感谢您的联系。

    通常、我们不建议在栅极连接这些引脚、因为开启和关闭栅极有高脉冲拉电流/灌电流、可能不足以满足输入级要求。 此外、栅极上的任何反向瞬变都可能损坏 INx 上的逻辑级。 IN+可连接到 VDD、EN 和/或由 GATE 信号控制的外部电路。

    IN-可连接 GND 或 VDD、具体取决于配置。

    此致、

    -Mamadou