This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A UV/OV 硬件支持

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000715/tps546d24a-tps546d24a-uv-ov-hardware-support

器件型号:TPS546D24A

尊敬的团队:

美好的一天!

我们的客户 正在尝试使用 TPS546D24A,但他不准备使用 PMBus,他们希望通过硬件固定输出电压/frequency /UV /OV,正如数据表中提到的那样  

"VOUT_OV_FAULT_LIMIT 的硬件实现为电流输出电压目标的固定百分比"

对于输出电压和频率,我认为可以通过硬件设置来确定, 但对于 UV/OV ,数据表只描述硬件可以固定百分比,但不描述确定的引脚

值,它没有值映射。

所以,我的查询是 :  

  TPS546D24A 是否 支持使用硬件设置来修改“VOUT_OV_FAULT_LIMIT”“VOUT_OV_FAULT_RESPONSE”“VOUT_OV_WARN_LIMIT” (__LW_AT__40h-45H),(无 PMBus)。

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    VOUT_UV_FAULT_LIMIT、 VOUT_UV_WARN_LIMIT、VOUT_UV_FAULT_RESPONSE、VOUT_OV_WARN_LIMIT、VOUT_OV_FAULT_LIMIT、 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 由 NVM 设置、没有引脚编程选项可在没有 PMBus 命令的情况下更改它们。

    VOUT_UV_FAULT_LIMIT 已预编程为已编程 VOUT 的85%

    VOUT_UV_WARN_LIMIT 已预编程为已编程 VOUT 的90%

    VOUT_OV_WARN_LIMIT 已预编程为编程 VOUT 的110%

    VOUT_OV_FAULT_LIMIT 已预编程为编程 VOUT 的115%

    VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 和 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 均经过预编程、可在延迟后立即关断并无限次重新启动。