This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:单面 PCB 实现问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170EVM-610-15V, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000007/bq24170-issues-with-single-sided-pcb-implementation

器件型号:BQ24170

大家好、我在实施基于 BQ24170的锂离子电池充电器时遇到了问题。 我在测试中依赖 BQ24170EVM-610-15V 评估模块、因此我的电路实际上与该设计相同。 然而、PCB 的布局只能将 PCB 的一侧用于组件、因此必须在组件放置和布线方面做出一些让步。 此外、已对 BOM 进行了调整、以尽可能利用 AEC-Q100认证组件。

充电器的主要问题是、它无法识别由电池 BMS 断开的锂离子电池并为其充电。 一个可能相关的问题是、线圈在大约2.7KHz 时产生恒定噪声、但仅当充电器未激活时;当检测到电池时、噪声减弱。 此外、当仅存在电池时(即无输入电压)、充电器的输入端存在大约0.7V 的电压。

评估模块没有出现这些问题。 我正在考虑布局可能会出现问题、但可能也需要对组件进行一些调整。 我已将相关组件的原理图和 BOM 附在本帖子中;如果需要检查布局、我将提供所需内容的图像。

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7851.ti_5F00_schem.png

e2e.ti.com/.../ti_5F00_bom.xls