This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:太阳能 MPPT 控制器与放大器;电池充电

Guru**** 2382300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ25798, BQ25798EVM, BQ76942EVM, TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000158/bq25798-solar-mppt-controller-battery-charging

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ76942、、 、BQ76942EVMTPS61200

您好!

我正在寻找有关使用 BQ25798和 BQ76942管理2S2P 太阳能输入之间的功率流的确认和建议、该输入在电流小于1A 时为 BQ25798提供4.5-5.5V 电压、并通过 BQ76942为4S 或更大的电池组充电。  在 BQ2598的 SYS 输出中、我们将为 PMIC 提供预期的12-15V 电压。

鉴于这两个 BQ 组件的新特性、目前还没有太多信息可用。  我希望能够基本地确认这是否可能是可行的解决方案、如果不可行、还希望得到有关替代方案的建议。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们有将这2个 IC 一起使用的数据。  通常、监控器/平衡器和充电器彼此独立。  您应该能够连接 BQ76942EVM 和 BQ25798EVM 并进行测试、而无需再制造新的 PCB。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。

    您能告诉我 TI 是否有一个更适合为4-6S 电池充电平衡器供电的2-5.5V 0.5-1A 输入 MPPT 控制器?  理想情况下、我希望有一个 MPPT 控制器、专用于小型太阳能电池板的每个通道、所有这些通道都馈送到电池充电器平衡器中。

    再次感谢、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我不知道这样的器件或参考重新设计。  在该功率级别下、2V 的最小输入电压难以处理、TI 充电器产品系列目前不包括用于高达6S 锂离子电池的充电器。  您可以尝试使用带运算放大  器的 TPS61200来实现 MPPT (www.ti.com/.../slva345)、以获得5V 电源、然后从 www.ti.com/.../index.html 添加6S 充电器参考设计。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您、Jeff。

    我将继续研究这两种方案。

    Gary Andrew