This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:在 PCN 之后更新了"材料声明请求"

Guru**** 2867900 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999141/tps54560-updated-material-declaration-request-after-pcn

器件型号:TPS54560
主题中讨论的其他器件:TL331LM393

我们收到了一个 PCN (请参阅随附的)、表示新的组装地点正在使用替代材料。

我想请求更新的材料声明、其中包括这些器件的 PCN 中提到的这些更改:

LM393AD
TL331IDBV
TL331KDBV

TPS54560DDAA

TPS54560DDA

谢谢、

Peter

 e2e.ti.com/.../TEXASINSTRUMENTS_5F00_PCN_2D00_202103160001_5F00_ORIG_2D00_20210316000.1_5F00_2021_2D00_03_2D00_29_5F00_F1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须检查这些器件的材料声明。  
    您是否有材料声明文档的示例?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把它们附在我原来的帖子中,尽管只有一个。

    TEXASINSTRUMENTS_PCN-202103160001_ORIG-20210316000.1_2021-03-29_F1这是 PCN 编号。

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉、我稍后的回答、由于其他器件看起来像比较器、我将向您推荐比较器组(LM393、TL331)

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里夫

    我需要找到您为比较器请求的信息。

    我将与我们的质量团队联系以获取相关信息、我希望明天能与您联系。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我是想给 Peter 说的:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    很抱歉不得不回来、但我们意识到比较器未列在您上传的 PCN 上。  您提到哪些包含比较器的 PCN?

    同时、您可以在 找到更新的材料声明  

    https://www.ti.com/materialcontent/home

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20210318001.1.pdf

    您好!

    这是随附的 PCN。

    如果不能通过 PCN 编号20210318001.1

    提前感谢您、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。  该 PCN 包含 TL331IDBVR、并且您必须已收到另一个包含 LM393的 PCN。

    您通过重大声明具体寻求什么?  我提供的材料网站是否没有您需要的信息?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它经常不会这样做。 有时无法辨别。 由于 您网站上的数据没有实际日期(仅是我下载它的日期)、因此我无法判断它是否是更新版本。 有时、我可以指出、这是上传的旧材料、因为它具有旧材料、例如镀层更改时。 对于模塑和安装化合物、很难做到这一点、因为 PCN 只提到代码而不是实际材料。

    这就是为什么我在这里要求他们、以便我可以确保从新的制造工厂网站获得正确的版本。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的澄清

    我已将您的意见转发给质量团队、并将告知您他们的回复。  这只是我的应用背景之外、因此我需要在出现此类问题时寻求帮助。  您是否找到了用于 LM393的 PCN?  您列出了 TL331的 I 和 K 版本、但您的 PCN 仅包含 I 版本。  我只是想在后面和后面的问题上保持领先。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    我理解您对需要了解最新信息的沮丧、但我收到的反馈是、您需要使用 TI.com 上的信息作为这些器件的最新信息。  我确实询问了在 PCN 过期后何时发布信息、但由于这些 PCN 面向许多客户、因此所有客户确认 PCN 的确切时间会有所不同。  这会导致材料信息刷新的时间发生一些变化。  我意识到这可能会让您不太满意、但我相信我不会再有任何有关该流程的信息。

    卡盘