This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87588N:与 TPS65086配对

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65086, CSD87588N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000780/csd87588n-pairing-with-tps65086

器件型号:CSD87588N
主题中讨论的其他器件:TPS65086

我们使用 TPS65086 + CSD87588N 来实现12V -> 1.5V @ 21A 电源轨。 电源块下的 PCB 温度将高达100C。

此应用是否有一个更好(更高效、更低热阻)的电源块将与 TPA65086配对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    是的、21A 有多种选择、具体取决于您的应用/客户对尺寸/成本/性能的要求。 我建议您使用以下网站上的功率损耗估算工具: https://www.ti.com/power-management/mosfets/support-training.html

    向下滚动到工具、查找"适用于同步降压转换器应用的 MOSFET 功率损耗计算器"。

    此工具可让您根据您的特定应用需求、在几分钟内对/cost/performance 大小进行折衷。 该工具提供功率损耗、然后您可以通过该工具中技术文章的链接查看功率损耗是否适合封装尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美——谢谢!