This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A:UVLO 阈值

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000789/uc2844a-uvlo-threshold

器件型号:UC2844A

大家好、

我的客户注意到、对于 UC2844A UVLO"启动阈值"和"接通后的最小工作电压"、存在最小~μ A 的最大范围、他们想知道这些值背后是否有任何逻辑? 与启动阈值为15V 的器件一样 、开通后的最小工作电压可能为9V、 而启动阈值为17V 的器件在 开通后的最小工作电压可能为11V、 也就是说、如果 启动阈值较低的器件在 开通后可能具有较低的最小工作电压?

此外 、迟滞的精度如何? 器件将响应0.1V 还是0.01V? 请您对此发表一些评论吗?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正确的、最小关闭对应于最小打开等、也就是说、对于 UCx842和 UCx844、滞后通常在大约6V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的快速回复。

    对于 迟滞、 客户询问的是精度、器件对6.1V 或6.01V 迟滞的响应是怎样的?

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些未经过测试或修整。 您可能需要考虑参数的25%容差、而不进行测试或修整。 如果您需要精确的迟滞、则需要添加外部比较器才能实现。