This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:引脚52自动功能

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000591/tps23881-pin-52-auto-function

器件型号:TPS23881

大家好、

我们是否可以知道引脚52不起作用?

 1、引脚52变为 NC 引脚、IC 封装上的引脚是否完全无用或软件不支持?

2.硬件设置=> pin52不需要 增加电阻?

3.在软件=> 4线对上,每个端口必须使用软件来命令输出功率? 它不能是自动的吗?

4. EVM 板上 TPS23881的引脚52是否已经为 NC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好、不建议使用 TPS23881的引脚52 、应按照 数据表中的建议浮动。 为了符合该标准、您必须使用软件加载 SRAM 补丁并通过 I2C 驱动 PSE。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢!