Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 大家好、
我们是否可以知道引脚52不起作用?
1、引脚52变为 NC 引脚、IC 封装上的引脚是否完全无用或软件不支持?
2.硬件设置=> pin52不需要 增加电阻?
3.在软件=> 4线对上,每个端口必须使用软件来命令输出功率? 它不能是自动的吗?
4. EVM 板上 TPS23881的引脚52是否已经为 NC?