This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61098:如果我需要2个电压-模拟和数字电压为3.3和1.3

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61098, TPS63802, TPS610981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998732/tps61098-if-i-need-2-voltages---3-3-and-1-3-for-analog-and-digital

器件型号:TPS61098
主题中讨论的其他器件: TPS63802

我正在尝试构建一个项目、其中源电压是标准18650电池。 但电路需要2个电压- 3.3和1.3。

3.3V 用于数字(MSP430)和模拟(音频)。 1.3V 仅用于数字(编解码器)。

我找到了 TPS61098、它看起来适用于 Vmin 和 Vmax、就输出电流而言似乎很好(总电流应< 20mA)。

我读过"使用升压转换器"、因此我想我可以在更简单的场景中提出一个解决方案。 但我不知道如何输出3.3和1.3电压。

我应该使用2个 TPS61098吗? 或者、我应该使用分压器来获得1.3V 电压(效率非常低)吗? 请帮助解决方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    18650电池电压范围是多少? 它是2.5V ~ 4.2V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想情况下、我的目标是1V ~ 4.2V。 至少1.5V ~ 4.2V。 想法是尽可能使用任何电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    那么、您需要一个降压/升压转换器、如 TPS63802、而不是一个升压转换器来生成3.3V 电压。

    您将需要一个降压转换器来输出1.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以是 TPS610981吗?

    此外、我是否需要其中的两个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AH、TPS610981输出电压为~3.3V。

    那么、我应该使用一个或两个降压/升压转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TPS610981不适合您的应用。  

    当输入电压高于3.3V 时、该器件在直通模式下工作、这意味着输出电压将跟随输入电压。 例如、当输入电压为4.2V 时、输出电压也为4.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!