This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:关断电流

Guru**** 2509635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998446/tps27081a-shutdown-current

器件型号:TPS27081A

团队好、我们希望确认数据表中哪一部分的关断电流以及关断状态期间消耗的电流。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    以下各行显示了器件的关断电流:

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    PG 1表示关断电流= 0.3uA、PG 5上的任何内容都与该图无关。 PG 5上给定的关断状态下的两个泄漏电流与第1页上的关断电流图之间有何关系? 例如、您是否将两个关断状态泄漏电流加在一起、它们是否等于关断电流?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    I_LOAD 规格是指流经 powerFET 的电流、IF_Q2规格是指通过控制 NFET 的泄漏电流。 如数据表第11页的注释所述、这是在给定测试条件下更改 R1值时的规格。

    因此、更改电压或 R1可能会导致在关断状态期间出现泄漏变化。

    总泄漏将是通过 VIN 和控制 FET 的泄漏之和、您在这种假设中是正确的。

    谢谢、

    Shreyas