This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:电源在2个月后停止工作(第3次)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002, LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000288/lm46002-power-supply-stops-working-after-2-month-3rd-time

器件型号:LM46002
主题中讨论的其他器件: LM46001

你好

有三个线程描述了 LM46001 / LM46002的相同问题

LM46002:电源在2个月 x 2后停止工作

LM46001:无法通过 VIN 为 LDO 供电

这三种情况都描述了由于 VCC 不存在而一直运行一段时间的器件发生突然故障的故障。

在下电上电和 VCC 未接通之前、不会注意到故障。  所有这三种情况都描述了外部提供 VCC 的情况、即使移除外部电压、器件也能正常工作。

我不清楚是否有任何关于这个问题的决议。  我的两个器件正在返回 TI 进行故障分析、但到目前为止、此过程已花费了2个月、还有更多的器件在现场发生故障。

如果有人能够研究这三个独立案件并作出有益的回应,我将不胜感激。

至少、如果我们能够识别会导致此行为的内部组件故障、我们就能够推断出哪些外部条件会导致故障。

非常感谢

西蒙·莫鲁奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您是否希望我们提供一些有关原理图和布局建议的初始反馈?

    虽然我们可能能够识别上述纠正措施、但我们必须完成 FA 流程以正确确定器件/系统问题。

    您应该能够与 FA 区域团队沟通、了解 FA 状态的请求、此外、当完成工作成为目标时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马歇尔

    感谢您的回复、您是否有 FA 区域团队的联系人。

    就我可以看到 FA 至少在其他一个故障情况下执行、是否可以访问结果?

    如果您希望直接与我联系、我可以在 Altuim Designer 中提供动态和布局。

    谢谢

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您过去是否曾申请过 FA? 您是否正在等待结果?

    您能否提供原理图供审核?  如果您愿意、可以通过 jarrigo@ti.com 直接发送给我。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    是的,我们在一个多月前请求 FA ,但仍在等待收集设备。  他们必须通过供应链返回,并且在收集之前有大量的红色胶带。  我希望这会有结果,但这是需要时间的,我注意到以前曾有过同样的错误,因此这是一个问题。

    我将原理图转发到您的电子邮件地址。

    谢谢你

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Simon、

    我收到了您的电子邮件。 我们将审查并通过电子邮件与您联系。

    现在、当我们离线工作时、我将关闭此帖子。 如果需要、我们可以稍后重新发布。

    谢谢、Jason