This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:10分钟后 ZVS 不工作

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000278/ucc28951-q1-zvs-is-not-working-after-10-minutes

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

您好!

我使用的是 UCC28951自适应延迟方法。 输入电压为370-400VDC。 输出电压为50VDC@16A。  

变压器泄漏在实际中达到7uH、添加的额外垫片达到8uH。 问题是 ZVS 可在8A (50%)负载下工作、也可在16A (100%)负载下工作。  

但在7-10分钟后、ZVS 功能停止工作、并在有源桥臂底部 MOSFET VDS (TI 应用手册中的 B)上出现500-600V 尖峰。 同时效率下降1%。

匀场电感器具有 kool mu 磁芯、变压器具有铁氧体磁芯(Bmax=0.18Tesla)。  

如果这是芯片发热或 IC 行为的问题、任何人都可以建议。

如果有人有任何想法-变压器加热可以减少变压器等的泄漏电感

   

在100%负载下实现了 ZVS。 绿色电流波形、黄色 B-MOSFET VDS (底部有源桥臂)。

在100%负载下超出 ZVS。 匀场电感器的绿色电流波形、Yello B MOSFET VDS 波形。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压和电流的第一个波形看起来正确。  第二个波形的输入电流急剧变化。

    这可能是磁芯过热的问题、如您建议的那样。  您可能会考虑在设计中添加风扇、以查看行为是否有所改善。

    当变压器两端的电压在第一个波形图中发生极性变化时、第一个波形图中的初级变压器电流会很陡。  在第二个图中、电流变化在这种情况下不太陡峭。  FET 也可能过热、从而导致转换速度变慢。

    您可能需要使用热像仪评估设计、看看可能会发热什么。  这将帮助您评估导致设计问题的原因。

    如果 ucc28951电路中出现过热/过热、则可能会影响器件的工作频率。  这可能是频率变化1%的原因。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息、我们的产品没有风扇配置。 变压器上有金属外壳。  

    但我们将根据您的建议进行测试、并分享我们的反馈。

    谢谢、

    Rajendra Suryawanshi