This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:UCC27537 EN 引脚连接问题

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27537

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000708/ucc27537-ucc27537-en-pin-connection-question

器件型号:UCC27537

您好、TI 专家。

我对 UCC27537的 EN 引脚有疑问。

是否将 EN 引脚高电平连接到 VDD?

还是应该让 EN 引脚悬空?

作为参考、VDD 应使用18V 电压。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    在 UCC27537上、使能引脚可保持悬空、驱动器将被启用。 但是、我们建议上拉至 VDD 以增强使能信号的抗噪性能。

    此致、