This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3707:电源电流 Vin=5V

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, UC3707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000324/uc3707-supply-current-vin-5v

器件型号:UC3707
主题中讨论的其他器件:UCC27531

你好。。。

我想知道 VIN=5V 时的 VIN 电流值。

数据表对 V = 40V 条件下的12mA 典型值进行了说明。

当 VIN = 5V 时、VIN 电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有找到5V 工作电流的数据、这是一个相当旧的器件。 我想问您的应用要求是什么。 有许多较新的器件具有较低的工作电流和更详细的测试数据、可能更适合您的应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我想使用此 IC 轻松将 CMOS 电平(VIH = 3.3V)信号放大至 VOH = 40V、以驱动压电式器件。 信号的频率为40KHz。 我想在 VIN = 5V、VC = 40V 时使用它。 如果您拥有最佳器件、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于40V 驱动器输出、此产品系列是唯一支持低侧驱动器高达40V 电压的产品。 如果32V 足以满足要求、则有另一个驱动器系列 UCC27531支持建议的32V 电压和最大35V 电压。  

    对于 UC3707、我提到过、可用数据不显示 VIN=5V 电流、但它不会高于列出的40V 电流。 对于您的设计、我假设设计中的最大电流为12-15mA、而在5V 时、电流可能会更小。

    此致、