This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:关于5V 输出的变压器

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000732/ucc25800-q1-about-transformer-for-5-v-output

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501

您好、E2E、

当将此器件用于5V 输出时、TI 是否可以建议使用变压器?
如 SN6501。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、您需要基于数据表和 Excel 计算器进行设计。 我们目前没有建议。