This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:EN 引脚被拉至高电平时为什么没有 PWM 输出?

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000230/emb1499q-why-is-there-no-pwm-output-when-en-pin-is-pulled-high

器件型号:EMB1499Q

当 EN 引脚被拉高时、DONE 变为低电平、但 GATE _ LS 和 PWN _ CLAMP 没有信号输出。

测得的 DIR 为高电平、DIR _ RT 为低电平。

请专家提供指导。

谢谢!

提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!

    您能否检查 EMB1499Q 上是否存在任何故障? 如果存在故障、PWM 输出将不工作。

    此致、

    Kristin Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!  故障、代码001。 但没有实际电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!

    如果故障确实存在、您需要弄清楚导致故障的原因、并解决问题以使 PWM 正常工作。 如果您认为故障不应在正常情况下跳闸、则可以尝试重新启动器件。 启动周期将清除故障锁存。  

    我已粘贴以下数据表中与您的故障代码相关的部分。 如果重新启动设备无法恢复正常操作、它可能有助于您跟踪问题。

    此致、

    Kristin Jones