This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:BQ25792EVM:电池仿真器与实际电池组

Guru**** 2582805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000285/bq25792evm-bq25792evm-battery-simulator-vs-actual-battery-pack

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好、TI 专家、

我希望评估 BQ25792EVM,以便为(3S 12.6V、20Ah)锂离子电池组充电。 在阅读评估模块数据表时、我注意到建议使用电池仿真器。 我使用的是 EV2400、它是从 PC 到评估模块的软件接口。 我的问题是、是否需要使用电池仿真器?我是否可以使用实际的电池组? 使用实际的电池组是否会损坏评估板?

谢谢你

此致、  

Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    否 即使您从模拟器开始、也应该最终使用实际的电池组进行测试。  仿真器使进行瞬时测量或加快充电曲线变得更加容易。  EVM 提供了一个10千欧电阻器来替代电池组热敏电阻。  如果您的电池组具有热敏电阻、则需要移除跳线。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jeff、

    感谢您重放、请给出以下疑问的解决方案、  

    我将电池仿真器视为评估模块 BQ25792EVM 中提供的替代选项、

    备选方案:可使用设置为恒压负载模式的0–20V/0–5A、> 60W 直流电子负载、并与第二个电源并联。 第二个电源设置为略低于电子负载恒定电压设置的电压。 启用后、充电器的充电电流将取代提供给第二个电源的电流。

    在我的应用中、我们使用的是3节12.6V 锂离子电池、充电电流为2A、对于这种电池要求实施、我有两个疑问  

    1) 电子负载中的恒定负载电压的设定值是最小电池电压11伏还是最大电池电压12.6伏?

    2)此外、与电子负载并联的次级电源中的设定电压是多少?

    此致、

    Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    eLoad CV 电平是您需要的电池电压。  仅当充电器开始充电时、才需要并联电源。  启动后、您可以降低并联电源电压、甚至将其关闭。

    此致、

    Jeff