This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:当 Vin=8v 且 Iout=3A、Vout=20时、输出电压立即断电

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999950/lm51561-q1-when-vin-8v-and-iout-3a-vout-20-the-output-voltage-is-powered-off-immediately

器件型号:LM51561-Q1

你(们)好,先生

关于 LM51561-Q1、  

当 Vin=13.5和17时、Iout=3A、Vout=20时、长运行正常。
当 Vin=8v 且 Iout=3A、 Vout=20时、 输出电压立即断电。
这与 CSS 引脚的电容有什么关系(原始设计为68nF)吗? 是否可以将其置于1uF 以上?

注意:OCP 设计为10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 请您分享您的原理图和布局吗? EN/UVLO 引脚上电阻分压器的值是多少?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能截取某个区域的屏幕截图、因为我已经与客户签署了保密协议。  如果您需要其他器件值、我将尝试让您更好地理解。

    现在令人怀疑的是、满负载(100%)时仅关闭8vin、而在0A 或任何轻负载(10%~90%)时不会关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可以给您的第一个建议是使用 Excel 快速入门计算器(特别是 FET 源极的感应电阻器)检查每个组件: https://www.ti.com/lit/zip/snvc224 

    此外、请检查最小 Vin 时的峰值电感器电流、以确保具有正确的感应电阻器和正确的电感器值、并确保最小 Vin 时的稳定性。

    您是否为 UVLO 引脚使用数字信号、或者是否要使用 Vbat 的电阻分压器? 您是否正在使用电子负载? 如果将 Vin 缓慢从17V 降至8V、会发生什么情况?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您谈到的这些内容将在光绘出之前执行、TI 的 FAE 还会查看原理图和布局(板级配置文件)。 #PIN12只被用作使能、它由 ucd 3.3V 发送到这个引脚。

    我们在所有测试中使用了电子负载、 如果我们将 Vin 缓慢形成17V (3A)至8V (3A)、当 Vin 达到8.2V~8.0V 之间时、输出电压(20V)将关闭。  现在令人怀疑的是、满负载(100%)时仅关闭8vin、而在0A 或任何轻负载(10%~90%)时不会关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    重新确认 Rs 值后、调试完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈、很高兴您的电路板现在可以正常工作。  

    此致、

    Em