你(们)好,先生
关于 LM51561-Q1、
当 Vin=13.5和17时、Iout=3A、Vout=20时、长运行正常。
当 Vin=8v 且 Iout=3A、 Vout=20时、 输出电压立即断电。
这与 CSS 引脚的电容有什么关系(原始设计为68nF)吗? 是否可以将其置于1uF 以上?
注意:OCP 设计为10A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
关于 LM51561-Q1、
当 Vin=13.5和17时、Iout=3A、Vout=20时、长运行正常。
当 Vin=8v 且 Iout=3A、 Vout=20时、 输出电压立即断电。
这与 CSS 引脚的电容有什么关系(原始设计为68nF)吗? 是否可以将其置于1uF 以上?
注意:OCP 设计为10A
您好!
我可以给您的第一个建议是使用 Excel 快速入门计算器(特别是 FET 源极的感应电阻器)检查每个组件: https://www.ti.com/lit/zip/snvc224
此外、请检查最小 Vin 时的峰值电感器电流、以确保具有正确的感应电阻器和正确的电感器值、并确保最小 Vin 时的稳定性。
您是否为 UVLO 引脚使用数字信号、或者是否要使用 Vbat 的电阻分压器? 您是否正在使用电子负载? 如果将 Vin 缓慢从17V 降至8V、会发生什么情况?
此致
你(们)好,先生
您谈到的这些内容将在光绘出之前执行、TI 的 FAE 还会查看原理图和布局(板级配置文件)。 #PIN12只被用作使能、它由 ucd 3.3V 发送到这个引脚。
我们在所有测试中使用了电子负载、 如果我们将 Vin 缓慢形成17V (3A)至8V (3A)、当 Vin 达到8.2V~8.0V 之间时、输出电压(20V)将关闭。 现在令人怀疑的是、满负载(100%)时仅关闭8vin、而在0A 或任何轻负载(10%~90%)时不会关闭。