This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:ILIM 特性

Guru**** 2769965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999270/tps2662-ilim-characteristics

器件型号:TPS2662
主题中讨论的其他器件:TPS1663

我正在设计一个安全电路、在这个电路中、我需要从根本上限制功率、而不仅仅是电流。
我已经尝试过通过一个大电阻器在 ILIM 引脚上添加一个小电压(连同 ILIM 电阻器)来使电流随着更高的输入电压下降、从而获得功率降低的效果。  为了保持在 ILIM 引脚的1V 范围内、小电压从输入电压进行调节。
如果我正确地这样做、我看起来几乎可以获得恒定的功率输出(限制)、而不管我需要什么输入。

为了可靠地预测这种影响、更重要的是、涉及的容差不仅仅是 ILIM 电阻、似乎我需要知道在这个引脚上控制的内部1V 的容差。
或者、如果您可以提供一个简单的 SPICE 模型、该模型涉及设定电流的容差、这也会有所帮助。
或者概述 TMR2662电流设置容差来自哪里...就像 I = 6632/RLIM 术语中6632项的比例因子(增益)变化、或者它与 RLIM 上的1V 容差或两者中的某些容差更相关...等等。

谢谢

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    感谢您的支持!

    我将检查 ILIM 电压容差。 我们有功率限制器件 TPS1663、您能不能检查它是否满足您的需求。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。  我不知道您的其中一个器件上有功率限制功能!

    这是完美的、除了0.6A 最低电流仍然过高。  我需要在12V 或2.5W 时限制在0.2A 左右、并将该功率限制保持在大约高达30V 和低至6V 的水平。
    非常近!
    如果您看到一种调整 TPS1663的方法、那将会很好、但我确实需要相当高的电流精度。
    功率限制可能会更宽松。
    就像使用 TPS2662、三个齐纳二极管和五个电阻器一样、我可以形成依赖于电压并大致保持功率的断点。  这是一个本质安全电路(IEC 60079-11)、因此更简单、更易于认证。

    谢谢

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    对于该功率级别、TPS2662是更好的选择。

    让我检查 ILIM 引脚的详细信息。 顺便说一下,TPS2662是否适合您的应用?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、TPS2662处于电流范围内、因此我打算使用它。

    谢谢

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,格伦

    我将在12点之前返回这些详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    根据设计、ILIM 引脚电压相对于1V 有+/-20%的变化

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关使用 TPS2662进行功率限制的信息、请参阅附件

    e2e.ti.com/.../4426.PLIM_5F00_TPS2662.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    您能帮助满足 您的安全电路要求。 您是否有任何特定的标准要遵守?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您是否可以将其设为私人主题或切换到 glen@analogueis.net 上的电子邮件?

    我是为 IEC 60079-11的本质安全设计专用模拟解决方案的顾问
    我宁愿不在论坛上公开分享太多细节,因为它可能具有竞争性。

    我看了一下您的功率限制附件。  感谢您提供信息。  但是、我看到的问题是、这仅限制特定电压下的功率。  除非您的电压符合方形定律、否则在 ILIM 上添加的简单运算放大器电路在整个电压范围内不会具有恒定的功率。  我需要在5V 至30V 的电压范围内工作、但我的主要关注领域是5-15V、其中尝试保持大约3.5-3W、并且需要在整个电压范围内保持至少2W 至30V 的电压。  如果您让我们的对话变得私密、我可以更详细地说明原因。

    我已经用方形近似电路(见附件)解决了这一问题、该电路会生成仿真数据(虚线)和台式数据 (见附件)

    但是、精度在低于0.15A 和高于15V 时有点不可预测。  我怀疑这是因为 TPS2662精度下降到低于0.15A (请参阅数据表的图20)。

    出于安全考虑、我需要使电路非常简单、但我需要能够充分预测精度、以便执行具有容差的安全分析。  任何见解都很有帮助。  显然、ILIM 电压的容差并不是全部贡献。

    再次请将此主题设为私人、或将讨论发送到电子邮件。

    此致、

    Glene2e.ti.com/.../2148.TPS2662-Power-Limiter-Info-for-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IEC 60079-11本质安全

    但是、只是给出这个答案是非常不完全的。  我无法在公共论坛上分享更多详细信息。

     Glen E Schmidt

     
    中路2513号
    Bartlesville、OK 74003
    918 440 3298
    glen@analogueIS.net
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    我将通过电子邮件跟进、因为它涉及您的项目细节。 也会关闭这里的线程。

    此致、Rakesh