This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:在输出电压为3.0V 时开始工作

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000462/tps61099-start-operation-with-residual-voltage-of-3-0v-at-vout

器件型号:TPS61099

大家好、

继续执行 TPS610994的异常升压操作。

在输出电压为3.0V 时开始运行。

在软启动操作中、电压升压至5.5V、这是 IC 的最大升压电压。

如果没有残余电压、该单元将正常工作。

IC 是否会导致此行为发生?

您是否可以在实验室中使用 IC 来实现此目的?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    行为很奇怪。 您能否测量启动周期的 VIN 和 VOUT 波形。 您是否使用 EN 引脚启用/禁用 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    EN 引脚和 VIN 已连接。

    我从客户那里得到了波形、因此让我将波形发送给您本地。

    此致、

    Kenji