This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:输出 LC 滤波器设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000593/tps62827-output-lc-filter-design

器件型号:TPS62827

各位专家、您好!

我想了解数据表中的下表9-4。 这些值为标称值。 如果实际值(考虑到直流偏置效应)小于100uF (L=0.47uH 情况)、TPS62827的稳定性是否良好?



此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fujiwara、

    感谢您的提问。

    由于100uF 是较高值的电容器、因此我不会期望由于降额而出现任何大问题、尤其是当有效电容保持等于或高于47uF 时、如表所示、这也是一个合适的选择。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano-San、

    感谢你的答复。
    如果 LC 滤波器值低于值、您有什么问题吗? 如果您有任何问题、会降低什么规格? 高输出纹波或振荡或其他问题?
    L=0.47uF
    COUT_TOTAL = 230uF (标称值)/160uF (实际值、包括直流偏置效应)
    FB 电阻器:200k Ω/100k Ω
    前馈电容= 120pF

    非常感谢您的支持。
    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fujiwar-san、

    再次感谢您的提问。

    当客户决定通过数据表矩阵中建议的值更改电感器/电容器值时、我们通常建议客户检查稳定性、 瞬态性能和输出纹波是否仍然符合其在特定应用中的要求。

    原则上、我不希望您 在使用报告的无源组件时遇到大问题。

    但是、如果您将输出电容器的 PN 发送给我、我可以检查器件 EVM 的稳定性(相位裕度)。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。