This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:PG 延迟时间规格

Guru**** 2512335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999339/tps54519-pg-delay-time-spec

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件: TPS62867

大家好、

我想知道 TPS54519的 PG 延迟时间规格。  (Vout 超过 PG 跳闸阈值后 PG 响应的延迟时间)我想它在 使用比较器时应该立即响应、但您能否检查规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    没有提到延迟时间或抗尖峰脉冲时间、因此 PG 将立即做出反应。  

    例如、您可以在数据表的图32中看到这一点。

    如果您有其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回答。 您能否告诉我、为什么在图32中的 VOUT 斜升之前触发 PWRGD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    您必须考虑 VIN 缓慢上升至其最终值5V。

    当 VIN 低于 UVLO 时、内部电路会提供所需的功率、以将 PWRGD 驱动至预期值。

    <UVLO is not defined. 时的 PWRGD 行为

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    客户需要更多有关 PG 时序的详细信息。 您能否检查触发 PG 引脚后变为高阻抗的延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    我们不会在生产中测试此项目、数据表中也未指定此项目。

    如果需要、客户可以订购 TPS54519EVM 来验证 TPS54519的 PG 行为。

     我还建议您查看更新且易于实施的 TPS62867。

    TPS62867的电源正常抗尖峰脉冲延迟额定值为34us。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dorian。

    话虽如此、TPS62867等较新器件具有抗尖峰脉冲电路、可实现稳定运行、但 TPS54519没有。 因此、对于 TPS54519、PG 引脚延迟仅取决于比较器的响应时间、该时间几乎立即(<10us)。  如果有任何误解、请告知我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    去毛刺脉冲电路允许 PG 有更多的时间改变行为以 避免毛刺脉冲、并确保更改是已确认的。

    您的理解是正确的。

    谢谢、

    Dorian