This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:如何确定 CSS 值?

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000417/tps23523-how-to-decide-css-value

器件型号:TPS23523

您好!

应根据什么条件确定 CSS、以避免运行计时器或将浪涌电流限制在 CL2以下?

应使用计算出的较大 CSS?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    CSS 值决定浪涌电流限制、应选择该值以限制浪涌电流< CL2。 请根据数据表中的公式(13)进行选择。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    感谢您的回答。

    但是、公式(13)来自 VSNs、TMR1、而不是 VSNs、CL2、因为在公式(12)中使用了 VSNs、TMR1。
    换句话说、我的问题是使用哪一个来计算 CSS、VSNS、TMR1或 VSNS、CL2。
    因此、请告诉我应该在方程(12)、VSNS、TMR1或 VSNS、CL2上使用哪一个。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    请使用  VSNS、TMR1进行计算 、因为它是故障计时器开始运行的阈值。  VSNs、TMR1提供了更大的裕度、可以安全地避免错误关断。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh

    我看、非常感谢!

    此致、
    希拉诺