This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:我们尝试将 PCB 用作4类器件、但它无法正常工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999518/tps2372-4evm-006-we-are-trying-to-use-the-pcb-as-class-4-device-but-it-does-not-work

器件型号:TPS2372-4EVM-006

您好!

我们将 TPS2372-4EVM-006用作4级 PD。 47欧姆和300瓦的电阻器连接到 J7。 跳线设置为

- CLSA ->第4类

- CLSB ->第4类

- J4/MPS_OUTY -> VSS

-J5/Autocls ->已关闭

-J6/IPSHDL_EN ->已关闭

- J10 Port1 Current -> Closed (J10端口1电流->已关闭)

- J11 AMPS_CONNECT ->关闭

如果我们使用 PoE 开关(54伏)连接 PCB、然后第二步连接负载电阻器、PSE 会尝试为负载供电、但这不起作用。 您是否知道导致此问题的原因。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    当 功率设置为仅4类(25W)时、负载为(54V)^2/47 Ω= 62W 时、似乎过载。 由于 EVM 设置为4类、您也许可以尝试使用<=25W 的负载。  

    您能否详细介绍 PSE 尝试为负载供电但无法正常工作的含义。  

    您能否获取一些波形、了解在为 VDD_VSS 和 RTN_VSS 连接 PSE 时看到的情况? 这些将显示 PoE 握手以及其中发生的情况。

    谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我订购了第二个电阻器并进行了串联连接。 现在它可以正常工作、我将继续进行测试。

    此致、

    Maik