This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:被 TPS57140Q1取代

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5140, TPS57140-Q1, TPS54140, TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000253/tps54140-replace-by-tps57140q1

器件型号:TPS54140
主题中讨论的其他器件:TPS5140TPS57140-Q1TPS54240

大家好、

由于存储了 TPS5140、客户是否可以使用 TPS57140-Q1替换它? 我在以下链接中找到了不同之处。 他们似乎可以替代、但仍需要团队进行双重确认。 谢谢你。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/380327/which-do-you-recommend-tps57140-q1-or-tps54140-q1 

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、TPS57140-Q1可以用作 TPS54140的替代产品。  

    您所连接的线程中详细介绍了这些差异。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arrigo、

    了解一下 TPS54240、2.5A 版本。 TPS54240 B2B 到 TPS54140吗? 或者、我们应该为1.5A 应用更改周围的组件吗? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TPS54240和 TPS54140非常相似、只要您使用 HVSSOP 封装、就可用于相互替换。 由于误差放大器具有不同的参数、因此您需要重新调整补偿组件。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的及时响应。

    此致、

    Mike