This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:过载不会自动重试、但会锁存

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A, TPS25944L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998850/tps25944a-overload-does-not-auto-retry-but-latch-off

器件型号:TPS25944A
主题中讨论的其他器件: TPS25944L

您好!

我有一个控制电源路径的电子保险丝 TPS25944A (自动重试版本、基准已通过器件标识进行确认)(请参阅下面的原理图):

  • VIN = 5V;
  • ILIM = 2.16A (RLIM = 41.2k Ω);
  • UVLO/OVP 电阻器;
  • Cdvdt = 1nF;
  • COUT = 1uF。

电子保险丝在正常条件下按预期工作、但当发生过载(在 Iout=2.5A < Ifastrip 的情况下进行测试)时、输出被锁存、并且不执行自动重试。 然后、当负载低于 ILIM 时、器件不会打开输出。  在我看来、这大概是  TPS25944L 的行为、TPS25944A 应根据 其数据表和图43自动重试:

有人能解释我的错误在哪里?

谢谢!

此致、

Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arnaud、

    感谢您的支持!

    您的 UVLO、OVP 阈值接近标称 VIN。 您能否检查器件是否仍处于 UVLO 或 OVP 事件中? 您能否移除 R12并再次测试。

    请分享 Vin、Vout、输入电流和 FLTb 测试波形

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回答。

    我认为 UVLO/OVP 不是问题:同一电路板包含另外3 个电子保险丝、过载后不会自动重试(同样的问题)。 它们控制具有更大阈值的+12V 电源路径:UVLO = 8V、 OVP = 15V。其原理图如下(存在输入反极性保护。  不要介意 PGTH 的特殊用法)。

    测试+12V 电子保险丝更简单。 目前我无法绘制任何电流、但其他波形位于此处:

    我三重检查了器件标识、但它似乎是 TPS25944A……:

    这些信息是否有助于理解问题...

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arnaud、

    谢谢。  这是很好的信息。  

    您是否有当地的 TI 销售联系人提交 FA 和根本原因的器件。 ? 您是否有 TI EVM 帮助您解决问题并进行确认?

    您收到的所有部件 都以相同的方式运行-对吗?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我没有与 TI 销售部门联系、也不知道什么是 FA 和根本原因。 不、我现在还没有 TI EVM ...

    我们的 EMS 购买并安装了所有器件(目前有10个原型、500个即将推出的电路板、每个电路板有5个电子保险丝)。 我可以确认每个电路板4个电子保险丝的问题(最后一个更难测试)。  

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arnaud、

    好的。 在执行下一步之前、您能否在上述测试波形中包含探测电流并共享以供审阅

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    下面是请求的波形:它们显示了 Vout 和 Iin。 第一个波形的刻度与我上一个帖子中的波形相同。 第二个显示 时间/电压/电流光标。

    不要介意电流值的精度:它不是 eFuse 输入电流、而是电路板电流、记录了一个小偏移。

    可以这样做!

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arnaud、

    谢谢。

    它显示了 TPS25944L (锁存版本)的行为。 您在哪里购买了这些器件? 从分销商?

    我将向您发送私人消息。 请回复以执行 后续步骤并检查母体。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢。 我将在收到 我的 EMS 提供的所有购买信息后立即向您发送电子邮件。

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arnaud、

    我已收到您的电子邮件、并将跟进此邮件。

    我将在此关闭此主题以进行记录。

    此致、

    Rakesh