This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:热电阻计算

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000323/tlv733p-q1-thermal-resistor-computation

器件型号:TLV733P-Q1

尊敬的团队:

我的客户在其设计中使用了我们的 TLV733-Q1。 使用具有较小热电阻器的 WSON 封装之前。 该封装缺货、因此他们计划更改为 SOT-23封装。 现在、我们有一个问题、  

环境温度为95°C、 RθJA =198.3°C/W、VIN-max=1.89V、VOUT_min=1.148V、IOUT_max=240mA

因此结温= 95+198.3*(1.89-1.148)*0.24=130.3°C、接近150°C

我不确定此封装是否正常。 客户没有时间对此进行测试、因此他们想知道风险有多大。 我们能否根据计算得出积极的结论? 或者我们还有其他更准确的方法吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

               您的计算是正确的。 器件将正常工作、所有参数将在您指定的工作条件下保持不变。 唯一的问题/风险是、通过在较大的环境温度下运行器件、器件将迅速老化。 JEDEC 标准规定、任何 IC 在55°C 的结温下均有资格运行~9年、并且器件符合该标准所有 TI 商用器件在125°C 下均有资格 HTOL 运行1000小时(或在150°C 下为300小时)。 根据我们的翻译、在您指定的工作条件下、该器件可正常工作~760小时。 使用更好的 PCB 布局改善热耗散可延长器件的寿命。 请查找随附的 Excel 工具、该工具可帮助您进行一些计算。 谢谢!e2e.ti.com/.../2133.Customer-Mission-Profile-Compared-To-Industry-Standard-Reliability-Testing.xlsx

    此致、

    斯里卡纳特