This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33640是否可用于代替 LMR33630?

Guru**** 2394085 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000524/lmr33630-can-the-lmr33640-be-used-in-place-of-the-lmr33630

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件:LMR33640

大家好、LMR33630在我们见过的任何地方都不可用;我们可以改用 LMR33640吗?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    LMR33640是4A 版本、与 LMR33630引脚对引脚兼容。 您应该能够简单地将此器件放置到位、并且假设您使用的是 DDA (HSOIC)封装、所有器件都可以正常工作。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    具体取决于您使用的封装和开关频率选项。 如果您在400kHz 频率下使用 HSOIC、则可以使用 LMR33640A、但它显然具有更高的电流限制。

    此致、Jason