This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:FET 保护

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999358/bq40z80-fet-protection

器件型号:BQ40Z80

在关于 P85的 TRM 第12.1节中、它说:

在串联电路配置中、如果 CHG FET 关断且 DSG FET 导通、则为放电电流
检测到大于充电电流阈值时、CHG FET 会快速导通以保护
放电电流流经 CHG FET 体二极管。 如果 FET 是串联配置的、
选择 FET 选项[parally_FET ]= 0。  

当 FET_EN = 0且放电 FET 在测试模式下接通时、这种行为是否在测试模式下发生?或者仅当 FET_EN = 1时、此行为才可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FET_EN = 1将允许固件处于控制状态、并将实现此功能。 FET 手动控制只能用于测试。

    此致、

    Wyatt Keller