This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:电池供电 GSM 应用的理想选择?

Guru**** 2525400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000068/tps7a52-good-choice-for-battery-powered-gsm-application

器件型号:TPS7A52

您好!  

我们 考虑 将 TPS7A52用作 GSM 模块的 LDO、该模块需要典型值为3.8V、最小值为3.3V 最大电流脉冲将为2A。

我有两个问题:

1)关断电流:由于这是由电池供电的25µA μ A、"GND 引脚电流"最大值对我们来说似乎真的很糟糕、我真的不明白该图背后的原因、尤其是图16。 它只是典型值还是最坏情况下的值说明吗?

2) 2)输入电压<(V_OUT + VDO)时的行为? 在高电流脉冲和低温条件下、我想我的电池电压可能会低于3.6V。 如果 LDO 设置为 Vout=3.7V、那么会发生什么情况? 未定义的行为? 在本例中、我只需要 Vout >3.3V。

感谢您的帮助、

Thomas、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    GND 引脚电流是输入电流和输出电流之间的差值、它包括测量中的静态电流-这是为内部电路供电所需的电流。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva079/slva079.pdf

    我不确定我是否理解您对典型 v best case 情形的疑问、您能否提供更多信息?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我要寻找的是典型和最坏情况下的待机电流值。 我认为图16显示了不同温度下的典型值、我的理解是 在第6页的表中、"GND 引脚电流"最后一行的最大值可能是关断电流的最坏情况值。 我是对的吗? 我会对这种差异感到惊讶(1µA 典型值25µA 最大值)!

    祝你度过美好的一天!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您看到的图将是标称器件的典型情况。 这是您可能在设备上看到的结果。  

    EC 表中显示的是最坏情况、对 GND 引脚电流可能存在悲观值。  

    至于第二点、如果 Vin 低于稳压值、LDO 将跟踪 Vin。  

    Vout = Vin -Vdo。 VDO =压降电压、随负载变化而变化。  

    注意:如果您的电池恢复、您的输出将像任何 LDO 性能的典型值一样过冲。  

    最棒的

    Juliette