This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:2S3P 未充电

Guru**** 2512735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000504/bq25306-2s3p-not-charging

器件型号:BQ25306

状态每秒闪烁1次、表示存在故障。

VBUS = 12VDC

/EN = 12VDC。

POL = 0V

ICHG = 1.72A (23.2K)

TS = 3.0VDC

外部电池= 7.2VDC

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      EN 引脚的绝对最大值< 12V。 这可能会损坏器件、因此您不想将其连接到 EN。 对于始终启用的电荷、您只需悬空 EN 和 POL 引脚即可。