This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:LM5165DRC 需要反馈电阻器值和绝对值的精度

Guru**** 2507795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999530/lm5165-lm5165drc-need-feedback-resistor-values-and-accuracy-on-absolute-value

器件型号:LM5165

大家好

我的客户在购买 LM5165DRC 的可调版本时遇到问题。 他们希望在反馈引脚中添加一个串联电阻器、以获得更高的电压输出。  我的问题是,固定版本3.3V 和5V 上的内部值是多少,绝对电阻的精度是多少,而不是匹配的值?

此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我与设计人员联系、然后再与您联系。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我看到这是离线回答的。  

    谢谢、Jason