This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:可用的 Spice 模型支持 PS7A8401A?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999199/tps7a84a-available-spice-model-supports-ps7a8401a

器件型号:TPS7A84A
主题中讨论的其他器件:TPS7A84

大家好、

你好。

器件产品页面上的可用 SPICE 模型是否支持具有0.5V 输出的 TPS7A8401A 型号?

它似乎仅支持 TPS7A8400A。 是否有办法使其适用于01变体?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    TPS7A84的额定输出电压仅为0.8V - 5V。 您是否收到特定错误?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    很抱歉、我是指 TPS7A84A

    它有两种型号 TPS7A8400A 和 TPS7A8401A。 它具有可用的未加密 SPICE 模型、但似乎仅支持0.8V 型号。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    似乎 为 TPS7A84和 TPS7A84A 上传了相同的模型。  

    我将询问如何处理0.5V 输出。  请留出2个工作日进行回复。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    就像更新这个。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、  

    感谢您的耐心:

    您应该能够将网表中的 Vref 参数更改为0.5V、然后将 Vout 连接到 FB 引脚以获得0.5V 的输出电压。

    请验证网表中 ANYOUT 电阻器的数学运算、以查看是否需要调整它们。  

    最棒的

    Juliette