This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:OSC16MIN/OUT 引脚的负载电容

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, TMDSIDK572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998997/tps659037-load-capacitance-of-osc16min-out-pin

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: TMDSIDK572

您好!

负载电容 在数据表中的规定如下。

是否假定使用以下推荐晶体?

如果使用另一个晶振、负载电容是否取决于晶振?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    无需在系统中使用确切的晶体、但所选晶体需要与您在第一个屏幕截图中所示数据表部分中的晶体特性相匹配。 只要满足所有这些参数、晶振就应该正常运行。

    另请注意、并非 TPS659037的所有器件型号都需要外部晶体。 我建议查看 本指南 、了解您选择的 OTP 是否需要晶体。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Layne-San、

    感谢你的答复。

    负载电容是否取决于晶体?

    TMDSIDK572上使用27pF 

    www.tij.co.jp/.../TMDSIDK572

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我不确定具体的设计、但在考虑到电容器降额的情况下、他们可能会创建该设计。 我最好遵循数据表指南。

    此致、

    Layne J