This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870-Q1:UCC5870最大开关频率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5870-Q1, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999073/ucc5870-q1-ucc5870-max-switching-frequency

器件型号:UCC5870-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21710

您好 TI

我们将 UCC5870-Q1用于我们的 UF3SC120009K4S SiC MOSFET。 在 UCC5870-Q1数据表 第6.9节"开关特性"中 、在 CLOAD = 0.1nF 的测试条件下、最大开关频率为50kHz。 对于  BUF3SC120009K4S 、电容与 我们可以使用 UCC5870的最大频率不同? 我们可以达到~ 100kHz 的开关频率吗?

非常感谢您抽出宝贵的时间、致以诚挚的问候

Makan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makan、

    UCC5870-Q1专为牵引逆变器应用而设计、其运行频率通常低于30kHz。  测试(数据表表格和曲线) 针对高达50kHz 的频率进行、这并不意味着它在50kHz 以上无法工作。 启用 ADC 通道后、驱动器可能会报告高开关频率的 ADC 故障(通常发生在~80kHz 时)。 如果未启用 ADC、则驱动器的工作频率应高达~250kHz、此时可能会发生通信故障。

    此致、

    江姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gangyao

    哇! 多么令人惊叹的栅极驱动器。  我们之前使用 的 UCC21710为 SIC 提供100kHz 和9A 电流电源。 现在、我们已更改为 使用 UF3SC120009K4S、需要~14A 来驱动 SiC。 我们只需要 UCC5870-Q1的保护、不会使用 ADC 和其他功能。 您是否有任何测试结果、例如最短上升时间或100kHz 或80kHz 附近的其他开关特性?

    这将对我们大有帮助。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makan、

    我没有您提到的特定波形。 在室温下、驱动器内部上拉电阻约为0.14欧姆、在室温下、下拉电阻约为0.1欧姆。 驱动电流(或上升时间) 主要由 外部 Rg、SiC MOSFET 内部 Rg 和栅极电荷决定。

    此致、

    江姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gangyao

    是的、您肯定是对的、但栅极驱动器是否具有该功能?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makan、

    您是否只需要具有100kHz 开关频率的波形?  我可以使用 EVM 为您准备一个。

    此致、

    江姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gangyao

    非常感谢您的观看。 随附了我们所使用的开关的数据表。 如果可能、最好知道在开关频率为100kHz 的情况下、在10-15A 栅极电流下是否可以使用(连续)栅极驱动器?

    我认为了解此电容范围的最大开关频率(您刚才提到它是为电动汽车开发的)会有所帮助、因为此栅极驱动器在不到一年前发布。

    非常感谢、致以诚挚的问候

    e2e.ti.com/.../DS_5F00_UF3SC120009K4S_2D00_1667963_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makan、

    下面的链接可能会有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788867/faq-maximum-operating-frequency

    此致、

    -Mamadou