This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2379:PoE PSE 兼容性

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000261/tps2379-poe-pse-compatibility

器件型号:TPS2379

大家好、团队、

我计划在 POE PD 应用中使用 TPS2379。

它是否适用于802.3af POE CLASS 0 PSE、例如 - D Link DES-F1009P-E (https://in.dlink.com/en/products/des-f1009p-e-9-port-unmanaged-poe-switch)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    我尚未使用该精确 PoE 开关进行测试、但是、TPS2379符合 IEEE 802.3at 标准、只要 PoE 开关符合 IEEE 802.3标准、就不会存在互操作性问题。  需要注意的是、此 PoE 交换机似乎只能发送高达15W/端口的功率。 如果这为您的应用提供了足够的功率、那么我建议您使用 TPS2379测试 PoE 开关、以确保它们可互操作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux