This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:TPS548b22的原理图审阅请求

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000400/tps548b22-schematic-review-request-for-tps548b22

器件型号:TPS548B22

大家好、

我的客户正在使用我们的 TPS548B22、原理图如下所示。

我已经检查过它、希望您再次确认。

你对此有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    通常、原理图看起来很好。  我建议改进的几个小问题。

    1) 1)对于12V 输入、我建议将 R9918从1 Ω 增加到10 Ω。  VDD 不需要与 PVIN 具有相同的电压、增加滤波电阻有助于降低 VDD 引脚上的噪声。

    2) 2)我计算、由于高输出电压和输出电容的组合、满足1ms 软启动时间要求在启动期间至少需要6A 的输出电流。  如果输出负载受到限制、这完全符合 TPS548B22的功能、但如果不是迫切需要1ms 软启动时间、则它是相当大的空载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、选择的组件适用于12V 输入至3.75V 的设计。 我使用我们的器件计算器验证了组件选择、并验证了选择是否平衡了性能。 我可能有一个建议是将一个0欧姆电阻器与 RSN 引脚串联、以允许布局包含一个连接到负载点的差分感应。 在给定输出电容和输出电压的情况下、软启动时间很短、但考虑到启动时为输出电容器充电所需的电流限制和电流、客户可以支持启动至23.6A 的负载。 如有任何疑问、请联系我。

    此致、

    Alec Biesterfeld、