This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120EVM-001:电流模式配置问题。

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000423/tps51120evm-001-current-mode-configuration-issue

器件型号:TPS51120EVM-001
主题中讨论的其他器件:TPS51120

我为我的5V0和3V3电源设计了一个围绕 TPS51120的电路。 我更喜欢"电流模式"、因为它具有低纹波。
电路板无法通电、现在我尝试在 EVM 上重现同样的情况。

我正在使用 TPS51120EVM、配置如下所示。

引脚名称连接

1 - VO1 - NC
2 - COMP1 - NC
3 - VFB1 - NC
4 - VREF2 - 2V0
5 - GND
6 - VFB2 -接线至 VFILT5。 默认3V3输出。
7 - COMP2 - RC 至 GND。 (10K 和1nF)
8 - VO2 -接线至输出(Ch2)
9 - EN5 -悬空。 使能。
10 - EN3 -悬空。 使能。
11 - PGOOD2 -从 DUP 到 VILT5 (100K)
12 - EN2 -悬空。 使能
13 - VBST2 - 0.1uF 电容至 LL2
14 - DRVH2 - 5.1欧姆至高侧栅极。
15 - LL2 -低侧 MOSFET 的漏极
16 - DRVL2 -低侧栅极的栅极。
17 - PGNG2 - GND
18 - CS2 - 15m Ω 感应电阻器。
19 - VREG3 - NC
20 - V5FILT - 4欧姆至 VREG5、1uF 至 GND  
21 - VREG5 - 5V0 - 10uF 至 GND
22 - VIN - 12V。 1uF 至 GND
23 - CS1 - NC
24 - PGND1 - GND
25 - DRVL1 - NC
26 - LL1 - NC
27 - DRVH1 - NC
28 - VBST1 - NC
29 - EN1 - NC
30 - PGOOD1 - NC
31 - TOUNSEL - GND/VFILT5  
32 - SKIPSEL - GND/VREF2
33 - PwPd - GND

在第一步中、我将尝试生成3V3输出。 我在输出端有一个 LED。 VIN 为12V。
当处于启用 EN2时、LED 仅闪烁。 可能会进入故障状态。 当我将 JP2设置为"Fault-off"时、我的读数接近4.65V。

在电流模式下、是否有适用于5V0和3V3的有效参考设计? 其他人是否存在类似的稳定性问题?  
我们非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我首先注意到的是、您的原理图中缺少从 COMP 到 GND (EVM 上的 C15)的高频滚降电容器、该电容器是滚降误差放大器的高频增益所必需的。

    第二个是查看现有的 C14 / C15 / R20补偿。  第7.4.1.1节。 逐步完成电流模式补偿设计过程。