This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:TPS73601DRBR 和 TPS736125DRBR 之间有何区别?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999604/tps736-what-s-the-difference-between-tps73601drbr-and-tps736125drbr

器件型号:TPS736

TPS73601DRBR 和 TPS736125DRBR 有何区别?

我是否可以使用 TPS736125DRBR 来替代 TPS73601DRBR?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    TPS73601DRBR 是一款可调节 LDO、其输出电压通过外部电阻分压器进行设置、而 TPS736125DRBR 具有内部电阻分压器、输出电压设置为1.25V、无法从外部进行调节。  

    因此、可以使用固定输出电压器件(TPS736125DRBR)来替代该器件的可调节版本。 请注意、如果将电阻分压器留在 PCB 上、它们将充当较小的直流负载、从 LDO 的角度来看、这不是一个问题、但它将导致功耗略有增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS73601DRBR 缺货、有什么可以替代 它? 我需要1.8V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、全球半导体短缺带来了许多这样的挑战。 以下是我建议的 P2P 器件、当前显示库存、我提供了多个选项、因为库存水平可能会快速变化。  

    TPS74518PQWDRBRQ1:~29ku

    TPS73718DRBR:~71ku

    TPS74601PQWDRBRQ1 (由于0.55V 基准电压、需要不同的电阻器值):~50ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢