This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3425:REF3425IDBVR 不提供2.5V 电压。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998862/ref3425-ref3425idbvr-does-not-provide-2-5v

器件型号:REF3425

大家好、

我们已收到 客户的查询 、即 我们的 IC REF3425IDBVR 不提供2.5V 电压。  


根据它们、器件输出始终低于2.5V、且具有/不具有去耦功能、因此无法继续评估。 下面是输出结果。



所有购买 的 REF3425IDBVR 均具有1.44V 的输出、适用于 所有具有去耦功能的"直流电压"(无1.38V)。  在这两种情况下、它都会严重振荡。 客户怀疑设备到达时已损坏
"

提前感谢您。

此致、

梅纳德



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    对电路施加了什么负载?  REF34xx 需要输出电容来使输出稳定。  查看照片、我建议客户将输出电容器放置在更靠近输出和 GND 引脚的位置。 输入电容器也是如此。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    客户是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    对延迟答复表示歉意。 这解决了客户问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    很高兴知道客户的问题已经解决!  感谢您的告知。  请注意、