This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:能否使用 TVS 和齐纳二极管来保护输入电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000160/bq24092-can-i-use-tvs-and-zener-to-protect-the-vin

器件型号:BQ24092

为了保护充电器的输入免受 ESD 和过压的影响、我想知道是否建议在同一电路上使用 TVS 和齐纳二极管、如果是、配置是什么?

其目的是满足 IEC 61000-4-2的要求、但是为了在无怀疑的人连接12V 或更高的充电器而不是5V 时保护系统。

所选 TVS 的反向关断电压为 VRWM = 5V、TLP 16A 图的钳位电压为 VC = 11V。

尚未选择齐纳二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq24092的绝对最大额定值为12V、OVP 在6.6V 时生效。 因此、可能需要6.6-12V 之间的额外保护、具体取决于您的系统要求。 我认为、就保护而言、TVS 可能就足够了。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick! :D