This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:[BQ24250]充电失败

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999874/bq24250-bq24250-charging-fail

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ27220

尊敬的团队:

 

我们发现电池无法通过 BQ24250充电、因此我读取寄存器0以获取状态。

状态为0x34表示 STAT 为故障。

无论我拔下还是插入电池、寄存器0的值始终为0x34。  

因此、它 不受电池的影响。

 

我随附了部分原理图、请检查。

您能指导我们如何解决该问题吗? 谢谢。

 

电池信息:

3.8V 和300mA。   

 

$ i2cget 1 0x6a 0
i2cget 总线:0x1地址:0x6a 寄存器:0x0数据:0x34成功
$ i2cget 1 0x6a 1.
i2cget 总 线:0x1地址:0x6a 寄存器:0x1数据:0xec 成功
$ i2cget 1 0x6a 2.
i2cget 总线:0x1地址:0x6a 寄存器:0x2数据:0x8d 成功
$ i2cget 1 0x6a 3.
i2cget 总线:0x1 addr:0x6a reg:0x3数据:0xf8成功
$ i2cget 1 0x6a 4.
i2cget 总 线:0x1 addr:0x6a reg:0x4数据:0x2成功
$ i2cget 1 0x6a 5.
i2cget 总线:0x1 addr:0x6a reg:0x5数据:0xa9成功
$ i2cget 1 0x6a 6.
i2cget 总线:0x1 addr:0x6a reg:0x6数据:0xe0成功

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我在原理图中没有看到明显的错误。  故障寄存器是一个报告 TS 热故障的寄存器。  这意味着 TS 引脚上的电压过低。  电池内热敏电阻的值是多少?  如果您禁用 REG0x05位3中的 TS 引脚、充电器是否开始充电?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的大力支持!

    电池电量监测计为 BQ27220、我已检查温度 是否为28.85°C、电压是否为4.064V。

    您是否知道导致错误状态的根原因?

    非常感谢!

     

    将 Reg5 Bit3设置为零后、可以为电池充电。

     

    $ i2cget 1 0x55 0x6
    i2cget 总线:0x1 addr:0x55 reg:0x6数据:0xD1成功
    $ i2cget 1 0x55 0x7
    i2cget 总线:0x1地址:0x55 reg:0x7数据:0xb 成功
    bd1 = 3025 = 302.5°K = 28.85°C  

     

    $ i2cget 1 0x55 0x8
    i2cget 总线:0x1地址:0x55 reg:0x8数据:0xE0成功
    $ i2cget 1 0x55 0x9
    i2cget 总线:0x1 addr:0x55 reg:0x9数据:0xF 成功
    0xFE0 = 4064mA = 4.064V

     

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    电池热敏电阻只能连接到充电器或监测计、而不能同时连接到两者。  如果不使用充电器 TS 功能、则必须将其禁用。  您可以使用匹配的电阻分压器或内部寄存器来实现该目的。

    此致、

    Jeff