This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:影响无线电接收的无法预测的启动问题-其他信息

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998861/tps82130-unpredictable-startup-issue-affecting-radio-reception---additional-info

器件型号:TPS82130

您好!

抱歉、我没有回复原来的主题。 我一直在做一些测试、并有一些结果。  实际上、我不得不采购第二个器件、因为 TPs82130目前的交货周期已超过一年。 实际上、我现在有一个 Cyntec/Delta  MUN12AD03-SE、用于与相同的 u-SIP 封装进行比较。

从上 一个主题中提出的问题中可以看到、该问题并不特定 于省电模式。 当输出具有小负载(基本上只是处理器和无线电)或运行1.5A 的 APA102 LED 时、就会发生这种情况。  通过 USB 上电正常、但一旦我连接12V 电源、无线电通信有时会被终止。 有时还可以、有时也不可以、从不可以。 正常或没有信号。 并且在启动后它永远不会改变。 如果它启动正常、那么它在关闭前是正常的。 如果它在没有接收的情况下启动、那么它永远不会恢复。

为了与我使用 MUN12AD03-SE 稳压  器的完全相同 PCB 进行比较、无论我循环通电多少次、通信都不会受到影响。

在可预见 的将来、我将不得不使用 MUN12AD03-SE、但我想了解 TPS82130的问题、因为它具有更宽的输入范围、我不想拥有2个 SKU。

我正在对 PCB 进行新修订、但我没有任何 TPS82130器件可在此新 PCB 上进行测试。

如果您有任何可能需要帮助我进一步诊断此问题的见解、我们将不胜感激。

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您测试 TPS82130。 我们可以离线调试这个问题吗? 我的电子邮件: nancy_zhang@ti.com。 您可以向我发送 TPS82130 sch/布局和上电顺序吗? 我会对其进行审核、并尽快让您回来吗?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darren 和 Nancy、

    我想您已经离线讨论过。 我们可以在此处关闭该主题吗?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    是的、Darren 和我现在正在进行离线调试。 请关闭它。

    谢谢、

    Nancy