尊敬的 TI 团队:
我们计划使用 TPS65262-2通过5V 输入为电路板上的不同接口生成板载电源。 要求和我们的计划如下
降压1用于3.3V、3A 电源
针对2.5V、1A 电源的降压2
针对1.8V、1A 电源的降压3
LDO1用于1.05V、350mA 电源
LDO2用于1.0V、350mA 电源。
请确认、我们可以这样做。 此外、在设计中如何使用这些输出来实现此配置。?
此致、
Vyshnav Krishnan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们计划使用 TPS65262-2通过5V 输入为电路板上的不同接口生成板载电源。 要求和我们的计划如下
降压1用于3.3V、3A 电源
针对2.5V、1A 电源的降压2
针对1.8V、1A 电源的降压3
LDO1用于1.05V、350mA 电源
LDO2用于1.0V、350mA 电源。
请确认、我们可以这样做。 此外、在设计中如何使用这些输出来实现此配置。?
此致、
Vyshnav Krishnan
您好、 Krishnan
很抱歉我弄错了。 我指的是错误的数据表。 对于 TPS65262-2、LDO1可支持350mA、LDO2可支持150mA。 LDO 的电流不应大于 Imax 的最小电流、因为每个器件之间存在差异、您永远不知道哪一个器件可以支持更高的电流。 因此、数据表给出了持续输出电流:350mA/150mA。 我没有找到任何器件、其中两个 LDO 都支持高达350mA 的电流。 很抱歉。
BR
Ruby